This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:短路检测

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782553/tps2388-short-circuit-detection

器件型号:TPS2388
主题中讨论的其他器件: TPS23861

您好!

根据 基于   802.3at 的 PSE 控制器设计 TPS2388 EVM,如果我连接的是基于802.3af 的设备,如果802.3af PD 设备上发生短路,它将如何检测802.3af 中的开路电流?

 如果我需要根据 最大分类电流更改 PSE 控制器中的电流感应电阻器?  还是基于 PD 分类电阻器、它将自动检测802.3af 器件上的短路电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    TPS2388能够将1类 PD (基于802.3af 的器件)归类为0 -3级、并将端口功率限制为3级(15.4W)。 因此、如果发生任何短路情况、PSE 能够将电流限制为1X 折返曲线、并在超时关闭端口。 请参阅此 常见问题解答中有关电流保护的更多信息 、TPS23861具有与 TPS2388类似的保护机制。 谢谢。

    此致、

    一分钱