This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53313:强制 CCM 运行

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53313, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828778/tps53313-forced-ccm-operation

器件型号:TPS53313
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!  我想将 TPS53313设置为在强制 CCM 模式下运行。  我对这种模式有一些疑问:

1) 1)是否有任何最低负载要求?

2) 2)电感器的电流在每个周期从零开始、无论负载是多少?

3)在轻负载或甚至无负载的情况下, 如果占空比与我所了解的重负载情况相同,如果输出电容器已经充电,能量将会发生什么情况?

4) 4)您能否显示高负载和低负载时的栅极开关和电感器电流信号?


非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    1.对于 FCCM,没有最低负载要求。

    2、 电感电流不会以零开始、除非负载电流等于峰峰值电感电流的一半。  对于每个周期、电感器电流从 Iload 开始减去峰间电感器电流的一半。  电感器电流的峰峰值为;

    ILP-P=(Vout/Vin)*(Vin-Vout)/(LOUT* Fsw)

    3.占空比理想情况下保持恒定, 由于较高负载下的损耗较高,因此它随负载的变化有所不同。  电流只是循环、并以 RMS 损耗的形式耗散。

    4.我没有任何可用的波形。  TPS53313集成了内部 FET、因此无法访问栅极驱动信号。  我建议您下载此处提供的 TINA-TI 或 PSPICE 瞬态模型:

    您可以在不同的负载条件下检查波形。  如果我有可用的 EVM、我可能可以使用一些 EVM、但直到下周才会使用。  在任何情况下、我认为您可能会发现使用仿真模型是有教育意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、感谢您的快速回复。

    当负载少于电感器电流的一半峰峰峰值时,换言之,在“DCM”模式下,开关应减少占空比,但在强制 CCM 下,占空比保持不变(恒定 VIN)。 因此、输出电容器将充电越来越多。。这是怎么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、感谢您的快速回复。

    当负载少于电感器电流的一半峰峰峰值时,换言之,在“DCM”模式下,开关应减少占空比,但在强制 CCM 下,占空比保持不变(恒定 VIN)。 因此、输出电容器将充电越来越多。。这是怎么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    在高侧导通期间、当负载电流为零时、电感器电流在一半导通 时间内为负、在一半导通时间内为正。  当电流为负时、它进入 SW 节点和 VIN 节点、对输入电容器充电、当电流极性反转时、输入电容器提供相同数量的电荷。  净直流效应为零、但您将看到充电和放电产生的交流纹波电压。