主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好! 我想将 TPS53313设置为在强制 CCM 模式下运行。 我对这种模式有一些疑问:
1) 1)是否有任何最低负载要求?
2) 2)电感器的电流在每个周期从零开始、无论负载是多少?
3)在轻负载或甚至无负载的情况下, 如果占空比与我所了解的重负载情况相同,如果输出电容器已经充电,能量将会发生什么情况?
4) 4)您能否显示高负载和低负载时的栅极开关和电感器电流信号?
非常感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好! 我想将 TPS53313设置为在强制 CCM 模式下运行。 我对这种模式有一些疑问:
1) 1)是否有任何最低负载要求?
2) 2)电感器的电流在每个周期从零开始、无论负载是多少?
3)在轻负载或甚至无负载的情况下, 如果占空比与我所了解的重负载情况相同,如果输出电容器已经充电,能量将会发生什么情况?
4) 4)您能否显示高负载和低负载时的栅极开关和电感器电流信号?
非常感谢您的帮助!
维克多
1.对于 FCCM,没有最低负载要求。
2、 电感电流不会以零开始、除非负载电流等于峰峰值电感电流的一半。 对于每个周期、电感器电流从 Iload 开始减去峰间电感器电流的一半。 电感器电流的峰峰值为;
ILP-P=(Vout/Vin)*(Vin-Vout)/(LOUT* Fsw)
3.占空比理想情况下保持恒定, 由于较高负载下的损耗较高,因此它随负载的变化有所不同。 电流只是循环、并以 RMS 损耗的形式耗散。
4.我没有任何可用的波形。 TPS53313集成了内部 FET、因此无法访问栅极驱动信号。 我建议您下载此处提供的 TINA-TI 或 PSPICE 瞬态模型:
您可以在不同的负载条件下检查波形。 如果我有可用的 EVM、我可能可以使用一些 EVM、但直到下周才会使用。 在任何情况下、我认为您可能会发现使用仿真模型是有教育意义的。