This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:无法保护 MCU 免受内核电压降的影响、是否存在设计风险?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848728/tps3895-failed-to-protect-mcu-from-core-voltage-drop-any-risk-on-the-design

器件型号:TPS3895

您好专家、

我的客户使用 TPS3895通过以下电路设计来保护 F28377ser 的1.2V 内核电压。   它们在 MCU 运行时突然切断1.2V 电源的情况下进行了测试、但功率级损坏。 你在这里有什么意见吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    我注意到您有一个1.2V 的电压轨正在进行检测、但这是分压到~0.5V 的电阻器。这是一种预期配置吗? 这将导致器件在此点跳闸。 这似乎也是右侧器件的电平。 它们希望器件跳闸的阈值是多少?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sheldon、

    我将假定您已找到您的问题的答案。 如果您需要更多帮助、请回复重新打开。

    谢谢、
    Abhinav。