请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS60400-Q1 大家好、团队、
我们是否有关于 TPS60400-Q1在输入电压低于1.8V 时的输出阻抗的任何信息?
数据表第7页的图表似乎显示、在器件通电之前、电阻将达到35欧姆、并且可能更高。
我猜从第10页可以看到、所有输出晶体管都会在此状态下打开。 是这样吗?
最棒的
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们是否有关于 TPS60400-Q1在输入电压低于1.8V 时的输出阻抗的任何信息?
数据表第7页的图表似乎显示、在器件通电之前、电阻将达到35欧姆、并且可能更高。
我猜从第10页可以看到、所有输出晶体管都会在此状态下打开。 是这样吗?
最棒的
David