This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:漏极二极管保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850063/iso5852s-diode-protection-for-drain

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件:UCC21732

大家好、

在下面的 UCC21732 EVM sch 中、我们在 COM 的漏极处放置了一个二极管。

客户想知道该二极管的用途是什么?

ISO5852S 是否需要它?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    肖特基二极管是在电源开关器件漏极的高压瞬变期间保护 DESAT 引脚的另一种方法。 与齐纳二极管相比、肖特基二极管具有极低的反向恢复和更高的电压能力。  这对于 SiC MOSFET 尤其重要、因为 SiC MOSFET 在高电压下以非常快的速率进行开关。 肖特基二极管不是一项要求、但在许多系统中可能会有所帮助。 如果 ISO5852S 在 DESAT 引脚上具有高频和高电压开关的系统中运行、则也可能受益于肖特基二极管的放置。 但是、这不是一项要求。   

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    更新了:肖特基二极管有助于将 COM 钳位到低于肖特基二极管的正向压降、以确保引脚保持在 GND2–0.3至 VCC2 + 0.3的电压限值范围内。  

    此致、

    Audrey