This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:100W 电源模块

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28056, UCC28051, UCC28600, PMP21098
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782668/lm5023-100w-power-supply-module

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28056UCC28051UCC28600

您好!

建议将 LM5023用作100W 反激式转换器、

输入为85-265VAC 50Hz 1PH

输出24VDC 4.2A

此致、

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sathishkumar、

    实际上、您可以在这些规格下将 LM5023用于100W 转换器。
    此链接 http://www.ti.com/tool/PMP4408 可为您提供适用于离线120W 双输出转换器的旧参考设计。
    很明显、它不是为您的输出规格而设计的、但它可用作估算单个输出的复杂性和系统要求的参考。

    超过75W 的功率水平通常(尽管并非总是如此)需要在输入端进行某种功率因数校正。 如果您的设计如此受限、请考虑使用 UCC28051或 UCC28056 PFC 控制器。
    此链接 http://www.ti.com/tool/pmp6910 显示了使用 UCC28051并具有不同反激式控制器 UCC28600的参考设计。 同样、它不是您感兴趣的器件、但原理图显示了 PFC 如何与交流输入和反激级互连。
    您的设计可能非常相似。 使用 UCC28056实现这一点也非常相似。

    一些使用 UCC28056的更高功率参考设计还使用 UCC25630x 系列 LLC 控制器之一、而不是反激式。
    例如 、此130W 设计 www.ti.com/.../PMP21098在12V 时可用作100W 时24V 设计的参考基础。
    LLC 比反激式转换器更高效、但也更复杂。

    此致、
    Ulrich