This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 输出电压

Guru**** 1128320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP5123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782737/ucc2897a-ucc2897a-output-voltage

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP5123

尊敬的先生:

我有一个新项目:VIN=9V~36V、Vo=54V/7A、将使用 UCC2897A。

我会参考 PMP5123电路进行设计、但我看到 WEBENCH 显示 Vo max = 50V

UCC2897A 能否设计50V 以上的 Vo? 或者您有另一个更好的解决方案。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven He92、
    这是 Webench 建模工具的局限性、与您的应用无关。
    您将能够使用 UCC2897A 设计54V 输出电源。
    您可以使用 PMP5123作为具有更高输出电压和更高功率的参考和设计。

    此致
    John