This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61180:电流限制达到后运行、故障时无 FET

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782619/tps61180-operation-after-current-limitation-reaches-without-fet-at-fault

器件型号:TPS61180

大家好

如果我们问 TPS61180、您会介意吗?


我们要确认在电流限制达到故障时没有 FET 的情况下的运行。
数据表中有 如下说明;
"TPS61180/1/2系列具有1.5A (最小值)的逐脉冲过流限制。
 当电感器电流达到此电流阈值时、PWM 开关关闭。
 PWM 开关保持关闭状态、直到下一个开关周期开始。
 这可在过载条件下保护 IC 和外部组件。
 当持续过流情况超过16ms (低于100%调光占空比)时、
 IC 关闭、需要根据或 EN 引脚切换才能重新启动。"
因此、如果在故障时没有 FET、器件运行(PWM)  是否也会在电流限制后停止?
但是、如果在故障时没有 FET、电流将从流入流出。


相关的 、
 当电感器电流达到此电流阈值时、PWM 开关关闭。
 PWM 开关保持关闭状态、直到下一个开关周期开始。
 这可在过载条件下保护 IC 和外部组件。
 当持续过流情况持续时间超过16ms 时(低于100%调光占空比)
->我们要确认细节操作,
   电感器电流达到此电流阈值->下一个开关周期->在瞬间开启->关闭->下一个开关周期->在瞬间开启->关闭->・・・・・ 在16ms 内重复该过程、
   器件将关闭、对吧? 我们的认可是否正确?  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!
    是的、您的理解是正确的、它将工作16ms 并关闭器件。 当它关断时、它仅在输入电压高于 LED 正向电压时将电流流向输出端。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean San

    非常感谢您的回复!

    我们要确认细节操作、
     电感器电流达到此电流阈值->下一个开关周期->在瞬间开启->关闭->下一个开关周期->在瞬间开启->关闭->・・・・・ 在16ms 内重复该过程、  
     器件将关闭、对吧? 我们的认可是否正确?  
    ->如果我们的认可是正确的,对吧?

    此致、

    大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!
    是的、您的认可是正确的。
    此致
    肖恩