This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV700系列的启动时间

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV700, TPS7A05, TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826832/tlv700-the-startup-time-of-tlv700-series

器件型号:TLV700
主题中讨论的其他器件: TPS7A05TPS782

TLV700,的启动时间为100us μ s、启动时间是否可以更长? 例如1ms?

在我的项目中、输入为+3.3V,输出为2.8V,我希望启动时间超过100us,哪个器件可能适合我的情况;

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    TPS7A05具有2.8V 选项、可用于此情况。 此器件的典型启动时间为1.5ms。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson:

    TPS7A05,2.8V 选项,但无 SOT23-5封装、是否有任何其他器件,封装为 SOT23-5,启动时间约为1ms 输出为2.8V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    抱歉、您回答正确。 客户可以使用2.85V 输出吗? TPS7A05在 SOT-23封装中确实具有该电压选项。

    还有几个关于这一点的问题、您在这里使用的 Cout 是什么? 我问、如果绝对需要2.8V 电压、则可以在本例中使用 TPS782、如数据表的图20所示、但使用10uF 电容。 该器件确实提供 SOT-23、但它被标记为 DDC、其高度仅比正常的 SOT-23薄。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson:

    我已确认也可以使用2.85V,我将选择 TPS7A05

    非常感谢