This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电池平衡

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845216/bq76pl455a-q1-cell-balancing

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我已成功将 BQ76PL455A-Q1自设计电路板连接到 Bq76PL455 GUI。 我可以在 GUI 上看到连接到 PCB 的所有6节电池的电压。 在尝试平衡电池时、这是我观察到的-

电芯编号 电芯电压 MOSFET 栅极电压与 GND (平衡关闭) V MOSFET 栅极电压与 GND (平衡打开) V VGS V
1 3.122. 0 2.82. 2.82.
2. 3.158. 3.08 6.14. 3.06
3. 3.169. 6.31. 7.83. 1.52.
4. 3.062 9.4. 11.82. 2.42.
5. 3.177. 12.57. 14.14. 1.57.
6. 3.619 15.61. 18.78 3.17.

MOSFET 2V7002K 的数据表 显示阈值电压 VTH 为(最大值和典型值为2.3V)。 1V)、因此对应于电池3、4、5的 MOSFET 不会导通、但它们直接由 BQ76 IC 的 EQ 引脚控制。 GUI 显示、当我单击"balancing on"时、电池正在进行平衡、但实际上 Vgs 小于阈值电压、因此 MOSFET 不加电。 我不知道该怎么做。 我需要您的帮助、助您取得成功!   

此致、

Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    VGS 不以 GND 为基准。 它应以电池负电压为基准。

    什么是列 VgsV?

    您是否使用实际的电池或电阻分压器?

    如果您使用的是电池、请确保您未使用电阻分压器。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢您的快速回复。

    我使用18650 Samsung 25R 电池进行测试、不涉及电阻分压器。  

    是的、我完全理解 Vgs 与电芯负电压之间的关系。 (VgsV)是在 MOSFET 的栅极和源极之间测量的电池电压、其中源极直接连接到电池的负极端子。 Vgs 应远高于2.8V、但正如您所看到的、它不是。 我无法找到每个 MOSFET 具有不同 Vgs 电压的误差。 作为参考、我将再次连接该表。 我需要你的帮助。

    电芯编号 电芯电压 MOSFET 栅极电压与 GND (平衡关闭)  V MOSFET 栅极电压与 GND (平衡打开) V VGS  V
    1 3.122. 0 2.82. 2.82.
    2. 3.158. 3.08 6.14. 3.06
    3. 3.169. 6.31. 7.83. 1.52.
    4. 3.062 9.4. 11.82. 2.42.
    5. 3.177. 12.57. 14.14. 1.57.
    6. 3.619 15.61. 18.78 3.17.

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、

    MOSFET 2V7002K 应根据您的电池输入电压打开。

    1.您能否查看数据表图25并确保未使用的电池连接到最高电芯?

    2.您能用几个针对 GUI 的快照关闭并显示寄存器映射吗?

    3.有人审查了您的原理图吗?

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    1.是的、未连接的电池连接到最高的电池。 在本例中为电池6正极端子。

    2. GUI 的屏幕截图  

    3、没有、TI 的任何人都没有审阅我的原理图。 我将附上原理图供您参考。  

    e2e.ti.com/.../5582.BMS-schematic.pdf

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    您的 EQ 电路看起来正常。

    需要重复确认的几个事项。

    1.卸下 LED 并尝试。

    请仔细检查 FET 是否已正确焊接。

    移除用于调试的 LED、并让我知道它是如何工作的。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    我将结束这一主题、但如果您没有取得进展、请告知我们。

    Roger