This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS61032

Guru**** 2591150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781202/tps61032-tps61032

器件型号:TPS61032

尊敬的:

我刚刚为 Raspberry 构建了电路备用电源。  当5V 关闭时、升压转换器为 RPI 供电。

设置测试: EN_Boost 为紫色、黄色为5V、蓝色为5V_Bat、绿色为 RPI 引脚上的5V。  

由 Silabs MCU 进行 En_Boost 控制。

-当我关闭5V 时、升压花费60ms 达到5V (5V_Bat 上的电压)。

-数据表没有提到启动时间。

-升压 IC 需要60ms 的启动时间,或者我在某个地方出错了吗?

请帮帮我。

-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phuoc、

    感谢您上传这些信息和波形。
    明天我将检查具有预偏置输出电压的 EVM 的启动时间、并告诉您结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuoc、

    请查看以下波形。 为输出电压提供预偏置的4V 电压、而输入电压为3.2V。 在 EN 引脚被拉至高电平后、该器件将在大约40us 的时间内开始开关。  

    您的测试结果非常奇怪。 请执行另一项测试并测量 Vin_Boost、EN_Boost、5V_Bat 和 SW、以了解输出电压为什么斜升如此缓慢。  

    另一个问题是、Rasoberry 模型的负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    感谢您的回复。

    我刚刚检查并看到了问题。

    这个问题是 V_en、根据建议、V_en 应该是升压 IC 上电压输入的80%。

    但在我的设置中、MCU 控制 V_en (最大3.3V)、因此如果 Vin_Boost 超过4.1V、则无法启动。

    当5V 切断时、Vin_Boost 缓慢下降至电池电压。 再加上电池电压、一旦充满电、电池电压也会超过4.1伏。

    因此、升压转换器无法启动。

    我解决了这个问题。

    非常感谢!