This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:缺少文档 SLUA307

Guru**** 2401475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849628/bq28z610-missing-document-slua307

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

你(们)好  

找不到 SLUA307。 在文档 SLUA544中、SLUA544第2页的以下段落为 SLUA307提供了参考、但无论是链接还是 TI 网站文档搜索都不提供有关 SLUA307的任何信息

“bqEASYTm向导通过回答提供了一种设置预优化参数的简单方法
问题(SLUA307)。 使用八个屏幕系列来收集有关电池组的信息
应用来启用最关键数据闪存参数的自动配置。 完成这些操作
回答问题并更新相应的数据闪存项、即预优化
参数保存在电量监测计中。""

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    我将参考 EVM UG、我将查看我们是否可以更正文档。 感谢您的关注。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluube3/sluube3.pdf

    本文介绍了如何使用 bqStudio 代替 EVSW 和 bqEASY (EVSW 的插件)来生成预优化参数。

    GPCCHEM 和 GPCRbTweak 也是适用于电池模型的优秀参考计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    (*)我感到困惑 :)  

    我的最终目标是了解"如何为单节电池 Impedance Track 设备生成黄金映像"。  

    我被告知阅读 SLUA544。 SLUA544让我读取 SLUA307。 现在 、您要告诉我阅读 EVM 用户指南。  

    (*)我完全偏离了原来的问题。  

    我应该阅读我需要什么? 我是否应该阅读您希望我阅读的文档?????

    (*)我有一项任务要做。 我需要启动器件。  

    如果我只读了你们想要的东西,我就不能做我的工作了。 您需要提供文档、说明基本功能是什么:  

    "系统启动"  

    这是必需的  

    1 -生成所需的闪存数据

    2:将数据编程到器件

    我们能否专注于我们需要什么而不是你们知道的??????

    谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉造成混淆。

    PS 请参阅随附的文档,指导您执行此设备的启动过程。

    http://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf

    总之、您需要做的是:

    -按照 EVM 用户指南中的说明设置监测计

    -为单元格标识 chem ID

    对 chem id 进行编程、配置监测计、然后执行学习周期。

    提取用于大规模生产的黄金文件。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    Onyx