This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04T221W:活动表面贴装版本的 RoHS 状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781868/pth04t221w-rohs-status-of-active-surface-mount-version

器件型号:PTH04T221W

您似乎已停产 PTH04T221WAZ、而 PTH04T221WAS 仍然可用。 数据表中的封装信息表显示*有 SnPb 焊球、但另一列显示"RoHS (工作中)和绿色(工作中)"。

DigiKey 和其他人说该器件不符合 RoHS 标准。

1.您是否声称该器件在某种程度上不符合 RoHS 的无铅要求?

2.如果是、您所指的是什么豁免?

3.您对本表中使用的"工作中"一词的定义是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PER、
    PTH04T221WAS 和 WAZ 均为活动器件。
    WA 具有 SnPb 焊球、而 WAZ 具有无铅焊球。
    DigiKey 正确地说、不符合 RoHS 标准。 不应列出 RoHS (在工作中)、这是错误。
    WAZ 符合 RoHS 标准。 "工作中"是一个系统错误、它会填充数据表中的表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 J Arrigo。

    对于错误的关于它未处于活动状态的陈述(这是基于我从购买者处获得的错误信息)、我深表歉意。

    很高兴知道的是、的真正 RoHS 状态。 我希望您能相应地更新您的数据表。

    此致