This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:最短关断时间和最大占空比之间的关系

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779218/lm25145-relationship-between-minimum-off-time-and-maximum-duty-cycle

器件型号:LM25145

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM25145并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对最小关断时间和最大占空比之间的关系有疑问。

通常、最短关断时间与最大占空比直接相关。

对于 LM25145、可能会有所不同。

根据数据表 P.9、最短关断时间被描述为200nsmax。

如果开关频率为400kHz、则最大占空比变为92%

另一方面、在 Fsw 为400kHz 时、MaxMOM 占空比为90%、这意味着最短关断时间为250nsmax。

请告诉我有关这些问题的信息。  

(1)差异的原因是什么?

(2)应使用哪个值?

(3)当开关频率不同时、例如1MHz 时、如何考虑。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    Dmax =(Tsw - toff-min)/Tsw。 LM25145 TOF-MIN 规格的典型值为140ns、最大值为200ns

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    FSW=400kHz TSW=2.5us

    根据数据表 P.9 Toff 最小值 saysTo-min 140ns 典型值200ns 最大值

    计算此值

    dmax =(2.5us-0.2us)/2.5us =0.92 =92%

    另一方面、在数据集 P.9中、最大占空比指定为90% 、即 DC400kHz 最大占空比

    我认为计算结果(92%)和数据表规格(90%)之间的最大占空比 不对应。

    客户想知道导致差异的原因以及应使用的规格。

    请给出建议。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    使用 TOF-MIN 规格。 我将查看占空比规格。

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    我知道最大占空比应使用 TOFF_min 进行计算

    另外、请告知占空比规格的详细信息。

    感谢您的帮助、期待您的回复。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我通知客户、他想了解更多详细信息。

    (1)您能否告诉我、为什么您应该使用 TOFF_max 而不是最大占空比规格。

    (2)最大负荷的含义是什么?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我的理解是、Dmax 的最小规格应为92%、指定的90%是为了提供更大的规格保护带。 请使用 TOF-MIN 规格进行计算。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    我认为 dmax (90%)和 toff-min (92%计算值)之间的2%差异
    请告诉我有保护频带的原因。

    我无法理解 Dmax 为何被加速以及何时使用。

    如果可能、请与开发此器件的工程师确认。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我知道 Dmax (90%)适用于器件测试规格。

    因此、实际 Dmax 需要通过 TOFF_max 计算

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一