This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:TPS51362温度范围问题和 LP#功能

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51362, TPS56C230, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782610/tps51362-tps51362-temperature-range-question-and-lp-function

器件型号:TPS51362
主题中讨论的其他器件: TPS56C230TPS56C215

尊敬的先生:

我是来自台湾的阿列奇。 我的客户目前正在使用 TPS51362、他们有两个问题需要您回答:

温度范围:在最新规格中、它显示 TPS51362的工作范围为-10~85 (请参阅下面的第一张图片)。 但是,在早期的规格中,它可以支持-40~85 º C 的温度范围(请参阅下面的秒图)。 RD 希望  这是针对其新项目的 μ-40~85设计规格的部分。 因此、我们想询问您是否仍然可以建议使用温度范围为-40~85 μ m 的 TPS51362进行 RD? 请告知我们

关于 LP#功能,它用于通过100uA 低偏置电流将 TPS51362控制到 ULQTm模式。 RD 想知道 TPS51362在此模式下的电源状态是什么。 Vout 的状态是什么? 和 VREF? 请告诉我们

以上请给我们一些建议、我们期待您的回复。 提前感谢

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、

    如数据表中所述、现在 TI 保证在-10°C 以上的温度下正常运行。
    Vout 和 Vref 仍正常工作。 如果启用了 LP#、则仅进行一些内部更改。 输出电压将发生细微变化(可能是几 mV)。 您可以参阅数据表中的图17。

    顺便说一下、TPS51362是一款非常旧的器件。 我建议将18V/12A 降压转换器 TPS56C215或 TPS56C230用于同一应用。 它们具有更好的性能、更小的尺寸、并且更具成本效益。 TPS56C230是我们的最新器件。 它将显示在 TI.com 上、本月提供样片。

    谢谢!

    此致、
    Hao