This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:是否可以使用接近100%的占空比。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781249/lm25141-is-it-possible-to-use-nearly-100-duty-cycle

器件型号:LM25141

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM25141 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)我想在24V/12V 输入和12V 输出下使用 LM25141。

在这种情况下、12V 输入和12V 输出 应 几乎为100%、是否可以使用?

我认为它运行 Ton 和 TOFF_MIN、并且电压略低。  

(2) 是否可以使用12V 输入和12V 输出进行仿真。

在这种情况下、我想进行确认。

任何仿真器都可以。

--

感谢您的帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinichi、

    请参阅我在此处发布的回复、因为同样的回复也适用于此处。

    e2e.ti.com/.../2888933

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我与客户分享了您的建议、他理解了。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一