This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:调优过零点处的电流并减少电流纹波、从而设计 UCD3138控制的单相 PFC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850080/ccs-tuning-the-current-at-zero-crossing-point-and-reducing-current-ripple-for-designing-a-ucd3138-controlled-single-phase-pfc

主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如何针对 UCD3138控制的单相 PFC 实现微调以下问题?

1、调整过零点处的电流

2.减少电流纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过零时的尖峰由功率级引起、与控制器无关。 但是、您可以尝试此应用手册中描述的方法、看看它是否有用

    纹波是因为您没有对环路进行良好调节。