This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:客户希望生产输出功率为180W 的小体积适配器、GaN

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849973/ucc28780-the-customer-wants-to-make-a-small-volume-adapter-with-output-power-of-180w-gan

器件型号:UCC28780

您好;

     客户希望制作一个输出功率为180W 的小容量适配器、

并应用 GaN 技术。 建议应用程序是否合适。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要了解您的设计规格、例如输入和输出电压、效率目标。 只有在180W 输出的基础上、很难提出建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

          很抱歉、我之前没有给您足够的信息

         输入:100V~240VAC;

          输出:19.5VDC/9.3A    CV 模型

          输出功率:180W;

    客户端需要适配器的大小尽可能小,没有提出效率要求,但要求更高

    越好、因为它会提高器件的温度;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于180W 额定功率、您的规格是否需要 PFC 前端? 如果是这样、我认为 LLC 可以更好地与 LLC 控制器 UCC25640x 配合使用。

    稍微推动有源钳位反激式、但可以使用具有 GaN 的 UCC28780。