This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:采用 TLV767的恒流源

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TLV767EVM-014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781939/tlv767-constant-current-source-with-tlv767

器件型号:TLV767

您好!

我想使用 TLV767构建恒流源。 选择此器件的原因是使能输入、输入电压范围、封装尺寸和集成输出下拉。

我的电路设计使 R_sense 电阻器上的电压保持恒定。 因此、恒定电流流过 R_LOAD。

1.您认为此设计合理吗? 它在仿真器中工作。

2.你能不能说稳定性呢?

3、是否有另一个针对 TLV767恒流源的电路示例、其中负载电阻器 R_LOAD 可以连接到 GND?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    TLV767旨在调节由反馈电阻器网络设置的输出电压。  FB 引脚上的电压是内部误差放大器的一个输入。  另一个输入是0.8V 的内部基准电压。 因此、TLV767将驱动输出电源轨、从而使 FB 的电压等于0.8V

    为了通过负载电阻器(RL)设置恒定电流、请使用以下应用:

    选择输出电压和负载电阻器、使 Iload = Vout/RL。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您简单明了的回答、但这并不是让我感兴趣的问题。 我很清楚稳压器的原理。


    我的应用需要恒定电流源(可切换)以适应缓慢变化的负载(在20..40欧姆范围内)。 TLV767是否可以做到这一点?

    此致、

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    好的、由于您的负载将发生电阻变化、因此正确的是、我推荐的负载位置不会产生恒定电流。  由于 Rload 在变化、因此您的原理图是唯一能够在通过 Rload 产生恒定电流的位置、前提是通过 Rsense >> IFB 的电流、并且您有足够的余量(Vin - Vout)来保持 TLV767不受压降的影响。

    只要您的负载具有电阻性、从稳定性的角度来看、我就不会看到任何问题。  为了实现稳定性、必须将反馈环路中的电感保持在最小值。

    设置恒定电流的另一种可能方法是将 Rload 放置在 LDO 的输入侧并为输出设置电阻负载。  这与下面用于 LED 驱动器应用的概念类似。  由于您的负载不再处于反馈环路中、因此该方法可以消除稳定性问题。  

    我们始终建议对应用进行原型设计、以便您在开始设计之前可以看到预期的实际性能。  TLV767EVM-014可用于帮助加快早期原型设计。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将为 TLV767提供一个机会、并使用这两种拓扑构建原型。 在输出端具有恒定负载(输入端具有动态负载)后、再在反馈路径中具有动态负载。 最后、作为脉冲恒流源的性能决定了适用性。 您的建议很有帮助。 谢谢你。

    此致、

    菲律宾