This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:是否可以在开环拓扑中运行 LLC 转换器?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850196/ucc256304-is-it-possible-to-operate-llc-converter-in-open-loop-topology

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC256404

您好专家、

我的客户正在开发隔离式逆变器模块、以便通过220VAC 输入提供隔离式110V/25Hz/1kW 输出。 他们考虑的系统结构是:220VAC --> PFC -->隔离式 DC/DC --> DC/AC 逆变器。 对于隔离式直流/直流级、我想、由于其输入是来自 PFC 的稳压输出、且其输出不是严格稳压所必需的(因为直流/交流级可提供输出稳压)、为了简化设计、是否可以实现非稳压、隔离式直流/直流级? 例如开环 PSFB 或 LLC 拓扑?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    是的、您提出的建议应该有效。  不过、我们将面临的一个挑战是 PFC 输出端的双工线路频率纹波将通过开环隔离式直流/直流级、因此您需要确保直流/交流逆变器级能够对其进行滤波、以满足任何 THD 要求、 PF 或谐波要求。  由于该双工线路频率仅为100Hz 或120Hz、因此这应该不难实现。

    在1kW 时、我们建议将 PSFB 与 UCC28951搭配使用。  我们的 LLC 控制器 UCC256404和上一代产品使用半桥、因此在1kW 功率级别下、它们的性能将受到更大的限制。  PSFB 拓扑所具有的全桥可在1kW 下实现更高的性能。

    此致、

    Eric