This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 和 TPS23756的原理图设计需要降低成本

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23753A, TPS23755EVM-894, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780731/tps23753a-there-are-some-needs-for-cost-down-about-the-schematic-desig-of-tps23753a-and-tps23756

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23756TPS23755EVM-894TPS23755

您好、先生、

我们的客户正在评估 TPS23753A 和 TPS23756。  在外设电路的设计中、需要降低成本。

您是否有一些参考设计或建议来帮助他们降低成本需求、例如减少组件数量、更换价格低廉的器件等。

非常感谢。

陈凯文

2019.03.08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    它们的目标功率级别和输出电压是多少?

    我们建议他们查看适用于12V/1A 参考设计的 TPS23755和相关的 TPS23755EVM-894 EVM。 此 PD 控制器消除了对反馈电路的需求(由于初级侧调节)、二极管整流、并且具有扩频抖动、如果客户需要通过 EMI、则无需使用大共模扼流圈值。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是否有更新? 请告诉我客户是否正在评估此解决方案、或者他们是否有其他要求。 如果他们认为此设计令人满意、请单击绿色的 Resolved 按钮。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    输入为48V、输出为12V。

    我们的客户正在评估 TPS23755解决方案。