This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:进入 UVLO 时的输出状态

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850088/ucc27211a-output-status-when-enter-into-uvlo

器件型号:UCC27211A

大家好、

这是客户提出的一个问题。  

在客户的应用中、他们使用与 UCC27211A 协同工作的控制器。 断电时、UCC27211A 将首先进入 UVLO、然后控制器进入 UVLO、这意味着当 UCC27211A 进入 UVLO 时、仍有 PWM 输入。 因此、客户在这种情况下会对 UCC27211A 的输出状态产生担忧、以查看它是否会影响整个系统。 以下是客户可以考虑的一些条件 、如果有其他条件、请同时列出。

 PWM 为高电平。 例如

   A. HI 为高电平、27211A 进入 UVLO、那么 HO 的状态是什么? 是高电平还是低电平?  

   b. HI 为高电平、 27211A 进入 UVLO、然后27211A 恢复、HO 的状态是什么? 进入 UVLO 后、它是否会变为低电平、然后在恢复时变为高电平?  

2. PWM 为低电平。 例如、  

   A. HI 是低电平、27211A 进入 UVLO、那么 HO 的状态是什么? 是高电平还是低电平?  

期待您的回复和感谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 UCC27211A 进入 UVLO 时、即使驱动器输入为高电平、输出也会变为低电平。

    无论输入如何、VDD UVLO (关闭)都将禁用 LO 和 HO 输出。 如果 VDD 高于 UVLO 且 HB-HS 偏置低于 UVLO 阈值、HO 输出将被强制为低电平。

    如果驱动器输入为高电平、并且在偏置进入 UVLO 时保持高电平、则驱动器输出将被强制为低电平。 当偏置恢复时、如果输入仍然为高电平、输出将进入由驱动器输入确定的高电平状态。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布更多问题。

    此致、