This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:已设计;LM51551DSSR (断续模式版本)升压反激隔离式主电源输入:12V =输出:55、5V=

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828289/lm5155-designed-lm51551dssr-hiccup-mode-version-step-up-flyback-isolated-main-supply-in-12v-out-55-5v

器件型号:LM5155

大家好、感谢您的建议、我为我的反激式电源设计了更完整、更持久的 LM51551

您能不能就布局、连接、偏置、VCC、SS、 COMP、光电保护等... 项目。 在我完成样片之前??

非常感谢

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    感谢您使用我们的产品进行设计。  请参阅以下链接中提供的反激式 EVM 吗?

    http://www.ti.com/tool/LM5155EVM-FLY

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Youhao、感谢您的建议、

    是的、我已经看到并评估了此反激式原理图以及所有其他 TI 应用手册。

    我认为我的项目与此类似且正确、我不害怕 PCB 中可以更改的组件值会产生样片...

    这些疑问:

    1)我没有变压器的辅助绕组(我的电压请求与评估板12Vin <> 55、5Vout 相反)、因此 VCC PIN2与电源输入不一致、但仅1uF 旁路电容(N.M. ==在绘图中不安装组件) 是否正确??

    2) 2)光隔离反馈由 LM51551的 VCC (约6/7伏)和5K11电阻器生成、这是最佳解决方案? 我的输入电压不会降至10伏以下、或者最好将 VCC 与 BIAS 引脚连接??

    3) 3)我的应用对于启动速度并不重要。 最好在 SS 引脚9中放置一个从22nF 到47nF 或100nF 的大电容器、或者... ??? 或者是否存在关于打嗝模式或其他模式的严重情况??

    4)其他连接、布局有问题??

    
    
    非常感谢 
    米歇尔




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    您不必使用辅助绕组。  VCC 可与内部 VCC 稳压器配合使用。  您需要 VCC 至 PGND 为1uF。

    不、您连接到了 VCC。

    3.首先、LM5155没有间断模式。  LM51551 (引脚对引脚兼容)具有断续模式。  在反激式配置中、我们通常不使用 SS 来控制软启动。 有用于软启动的次级电路。  在这种情况下、我们通常会将 SS 电容器降低至次级电路控制。

    4.如果您遵循 EVM 布局、您应该可以。

    谢谢、

    Youhao