This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电源路径管理功能的12V、电源管理1.5A 锂离子/聚合物电池(&G)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ24171, BQ24610, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849388/12v-1-5a-liion-polymer-battery-with-power-path-management

主题中讨论的其他器件:BQ25600BQ24171BQ24610BQ25713

您好!

 我们需要具有电源路径管理 IC 的12V 锂离子/多路开关电池充电器。Pls 建议使用任何器件型号

此致、

K.Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    我假设输入源是12V? 电池容量和/或充电电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否具有主机 I2C 控制、或者您是否需要仅通过电阻器进行配置的充电器?  我们最新的系列是 BQ25600系列。  B25606是非 I2C 版本。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff。

            电池组电压-12V,容量-20000mAh,充电电流>1.5A

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saravanan、

    如果输入源大于12V、我建议使用具有外部 FET 的独立 BQ24610控制器或具有内部 FET 的 BQ24171/2。  两者都是独立的。   

    如果电源电压降至12V 以下、我建议使用 BQ25713、它需要通过 I2C 进行主机控制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

           谢谢。 我们完全有12V 输入源、所以 BQ24610可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    BQ24610是一款仅降压型充电器、需要在最终电池稳压电压的基础上留出一定的余量(~0.5V)才能实现快速充电。  如果输入源不高于电池电压、则必须使用 BQ25713等升压或降压和升压充电器。

    此致、

    Jeff