This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:lm5113

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LM5025, LMG1205, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828874/lm5113-lm5113

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LM5025LMG1205LMG1210

我们正在开发一款将使用 LM5113驱动 FET 半桥的产品、该半桥将驱动加热器。 我们实际上将使用其中的两种配置来创建全桥。 我们使用 EPC9049开发板来测试电路、它运行良好。 我们将把它添加到电路板布局中、但有几个问题。 在 LM5113规格表的图18中,LM5113的每个输入端都有一个并联二极管/电阻器。 该二极管和电阻器也位于 EPC 开发板上。 我们尝试移除了二极管和电阻器、它对电路的性能没有影响。 您能告诉我两个输入上的二极管和电阻器的用途是什么? 另一个问题与击穿有关。 EPC9049开发板具有两个用于驱动 HI 和 LI 输入的栅极、但它们似乎没有采取任何措施来消除击穿。 LM5113是否会在输出端增加任何延迟以防止击穿、或者这是我们应该处理的问题? 我们希望消除两个栅极并从单独的时钟驱动两个输入、但如果击穿是一个潜在的问题、我们将需要修改这两个时钟、这可能很难做到。 我们的系统对噪声非常敏感、击穿将成为噪声源。

谢谢、

 Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您在 e2e 上了解 LM5113并分享您的应用信息。

    对于您的第一个问题、请查看此主题、它会涉及类似的内容。

    LM5113数据表使用 LM5025作为控制器、控制器内部具有驱动器。 LM5025的输出端有电阻器和并联二极管、以便能够微调 LM5113的输入(尤其是关闭)。 该二极管可实现控制器输出和5113输入的全导通速度、并允许0r 电阻器填充更大的电阻、从而在5113的输入端实现更慢的关断速度。 请告诉我、这是否有意义、或者您对此有任何其他问题。

    LM5113需要控制器或外部电路来处理独立的输入信号、以确保它们不会重叠。 控制器可以创建预定义或可调的死区时间、也可以添加外部组件、例如输入端的低通滤波器或栅极电阻器、以降低输出速度、从而确保有足够的死区时间并防止击穿。 在系统运行期间、需要调整低通滤波器或栅极电阻器、以便在死区时间、击穿和导通损耗之间实现最佳平衡。

    对于由于缺少死区时间而导致的击穿问题、我强烈建议查看 LMG1210 (LM5113和 LMG1205的更新版本)、该器件具有可控死区时间、有助于防止击穿以及对自举过度充电。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、