This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:怀疑配置是否可用作电源多路复用器、从而实现具有优先级的自动无缝切换(XREF)、从而使外部精密稳压器变白

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826743/tps2121-doubts-with-the-configuration-to-work-as-a-power-mux-for-automatic-seamless-switchover-with-priority-xref-whitout-an-external-precision-regulator

器件型号:TPS2121

你好。

我目前正在开发一款器件、该器件可实现与 UPS 类似的功能。 事实上、我有2个12V 电源、并且我必须优先于1个电源。 我找到了 TPS2121芯片、它非常适合我应该做的事情。 我已经查看了所有可用的文档并且对 XREF 模式中的配置没有什么疑问。

由于 PCB 的空间有限、并且考虑不增加钻臂的成本、我不想添加外部3.3V 稳压器。 我对我的电路使用了以下配置、我放置了下图。

我想知道我实施的配置是否正常、或者在制造器件时是否会出现故障。 在您的页面上、我没有找到 TPS2121的仿真工具、我想知道在哪里可以找到它来执行仿真。
是否必须使用外部稳压器?
主电源为12V、最坏情况下的最小电压为11V。
次级电源的电压为12V、来自交流/直流模块、其变化为+-3%。
在最坏的情况下、如果 VIN1 = 11V、则 VPR1 = 2.763V
如果 VIN2 = 11.7V、则 VCP2 = 2.81V。

感谢您为我提供的任何指导。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    TPS2121仿真工具可在"设计和开发"选项卡下的产品文件夹中找到。 我建议在制造之前使用 TPS2121 EVM 测试该器件、以确保功能正常。

    就配置而言、可以使用 XREF 和 XCOMP 实现快速切换。 您拥有的配置是 XCOMP 配置。 我注意到的一件事是、您在原理图中没有任何东西连接到 IN2。 我假设 VIN2将连接到该 IN2引脚。 在此设置中、PR1和 CP2将选择输出。

    • PR1 > CP2:IN1 =输出
    • PR1 < CP2:IN2 =输出

    需要注意的一点是输出电容器的大小。 增加电容器确实会降低切换期间输出电压的下降、但也会增加浪涌电流。 根据负载电流的大小、增加的浪涌电流可能会导致器件电流限制和自行关断。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy。

    感谢您的回答。  

    我刚意识到 IN2引脚上没有连接、所以这是一个简单的错误、我已经在原理图中解决了。
    关于配置模式、我已成功地理解了这些模式。 根据我的配置、PR1大于 CP2是否存在0.1V 的差值、这不是问题? 我想添加集成基准、以便在 CP2上为我提供2.5V 的基准电压、在其中一个评估板中、集成基准电压由3.3V 供电、 但我看到可以使用5V、VIN = 5V 时没有问题。
    我没有考虑的另一点是冷凝器的问题、建议添加2或3个电容器、每个电容器为100uF?
    我等待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    随着输入电压的变化范围、我看到设计的0.1V 差值可能会导致意外的切换。

    您是不是说您会将5V 直接输入到 CP2中?

    PR1和 CP2的建议工作范围为0V-5.5V。 只要 PR1的分压器电压不超过5.5V、就可以直接向 CP2施加5V 电压。

    对于输出电容器、它的1个或多个电容器无关紧要。 该 EVM 是使用多个输出电容器创建的、可为用户提供构建不同设置的选项。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我几天没有听到您的声音。 我希望我能够回答您对 TPS2121的问题。 如果您有任何疑问、请联系我们。

    此致、

    Andy Robles