This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:EM1402EVM 和 SN74AHC595

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, SN74AHC595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828617/bq76pl455a-q1-em1402evm-and-sn74ahc595

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:EM1402EVMSN74AHC595

你(们)好  

我使用 的是 EM1402EVM 和 TI 提供的示例控制软件。

我想知道 是否必须切换 SN74AHC595上的 RCLK、或者线路可以保持高电平以确保数据随时钟移入。 在示例代码中、它似乎保持高电平。

此外 、对于 SN74AHC595、它在数据表中规定 fmax 必须至少为85MHz。 这是否意味着 RCLK 和 SRCLK 必须在最低85MHz 的频率下运行。 这远远不是采样软件能够为数据计时的频率。

只是希望得到澄清

谢谢、

Malcolm

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

    是的、请遵循示例代码、因为 SRCLK 行上提供了 SCLK。 关于 与 SN74AHC595相关的详细信息、我将要求您创建一个仅标记 SN74AHC595器件型号的新线程、以便熟悉此器件的团队为其提供支持。

    此致、

    泰勒