This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:放电功能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780654/tps2543-discharge-function

器件型号:TPS2543

大家好、

我对放电功能有如下问题。 您可以支持吗?

Q1:图38。 在 D/S 上提到"非 SDP1"、"非 CDP 或 SDP2"和"非 SDP2或 CDP"路由回放电块。 这些注释是否意味 着 TPS2543 的 CTL 设置 和器件之间的握手失败?

Q2:  应用以下条件时、放电功能是否起作用? 是否存在其他条件?

1. EN 引脚:高->低

    UVLO

    CTL1-3:(000)

    4.复位

 

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro、您好!
    A1:我们还需要考虑 DCP 模式
    A2:放电功能在您所说的条件下工作、此外、放电功能在 CTL 开关(模式开关)期间也工作
    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    Q1-1:来自 SDP1、CDP 和 CDP2的 DCH 流程
    "非 SDP1"、"非 CDP 或 SDP2"和"非 SDP2或 CDP"是否意味着握手失败?

    Q1-2:来自 DCP 的 DCH 流
    图38上的"DCH/SDP/CP"流程是什么意思?

    问题2:谢谢。 我明白了。

    此致、
    Kotaro Yamashita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kotaro Yamashita、
    A1-1:复位时、它将流向 SDP1、CDP、SDP2、DCP 强制、DCP_auto。 如果未发现这些情况、则表示握手失败。 当然、您说"不是 SDP1"、"不是 CDP 或 SDP2"和"不是 SDP2或 CDP"、这意味着握手失败。
    A1-2:DCH/SDP/CDP 意味着"非 DCP "或"非 DCP 自动"
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    谢谢。 让我澄清一下;

    当 MODE 为 CDP 时、如果我选择将 CTL1-3更改为1110 (SDP2)、流程为:
    CDP -> SDP2 (不带 DCH)

    2.当 MODE 为 SDP2时、如果我选择将 CTL1-3更改为110x (SDP1)、流程为:
    SDP2 ->非 SDP2或 CDP ->放电-> DCH 完成->采样 CTL 引脚-> SDP1

    3.当模式为 DCP 自动时,如果我将 CTL1-3更改为1110 (SDP2),流程如下:
    DCP 自动-> DCH/SDP/CDP ->放电-> DCH 完成-> CTL 引脚采样-> SDP2

    我的理解是否正确?

    此致、
    Kotaro Yamashita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kotaro Yamashita,
    很抱歉耽误你的回答、你的理解是对的。
    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。