This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-HT:通过正输入电压产生负电压。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828858/tps62110-ht-to-create-negative-voltage-from-positive-input-voltage

器件型号:TPS62110-HT
主题中讨论的其他器件:TPS62110

我正在使用此部件从+15伏输入创建-5V 电压。 您有一个建议用于 TPS5430DDA 的电路。 TPS62110是否可以像 TPS5430DDA 那样进行配置以生成-5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bahadur、

    请记住、转换器上从15V 到-5V 的电压应力为20V。

    对于17V 转换器而言、这太高。

    谢谢、

    Daniel