This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:如何测量流入 VOUT 引脚的静态电流

Guru**** 2390915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849238/tps61099-how-to-measure-quiescent-current-into-vout-pin

器件型号:TPS61099

大家好、

客户希望测量 流入 VOUT 引脚的 TPS61099静态电流。 我们使用 TPS61099-768 EVM 设置测试台。 移除反馈电阻器 R1、R2、通过5k Ω 电阻器将2V 电压连接到 FB 引脚。 将5V 电压连接到 VOUT 引脚和 EN 引脚、使 VIN 保持开路。 然后检查 VOUT 引脚的电源电流、显示值约为0.9uA、远小于数据表中的值。 如果这是测量 VOUT 引脚静态电流的正确方法、您能否提供一些意见?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请将 VIN 加电至3.7V。 数据表中的典型 IQ 为0.6uA、实际上接近客户的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输入电压连接到2V、然后向 Vout 添加5V 电压后、获取与数据表类似的内容。