This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:查找合适的电池充电器 IC

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25890, BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828451/bq25713-look-for-appropriate-battery-charger-ic

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ24610BQ24650

各位专家、您好!

我的客户正在寻找满足以下要求的电池充电器。
・Ω 电池充电电压:2.8V
・μ A 充电电流:高于1.2A
・附加特性:高精度电池电压监控(大约 0.01V 阶数)、我们可以通过 I2C 获取该数据。 可通过 I2C 配置电源路径和充电电流。

我想 BQ25713可以满足此要求、但该器件具有超性能规格。 因此、我希望获得专业人士关于此要求的建议。
您是否有更好的候选人 来满足此要求?

我很期待收到您的回复。

此致、
Kazuki Kuramochi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuki-San、

    电池充电电压似乎有点低。 这是最大充电电压还是最小充电电压?

    如果是单节电池充电器、我们的最佳选择是 BQ25890、它是一款具有 NVDC 电源路径的集成式降压充电器、还有一个集成式7位 ADC、用于监控充电电流、电池电压、系统电压、输入电压和温度感应(TS)引脚%、 可将其连接到查找表、以确定通过外部电池热敏电阻测量的电池温度。  

    BQ25890是一款基于 QFN 4mm x 4mm I2C 的充电器、可支持高达5A 的充电电流、还具有 USB BC1.2 D+D-检测功能、可确定输入电流限制。  

    就集成 ADC 而言、可测量低至20mV (集成 ADC 的 LSB)的电池电压、这有点超出您的规格、但我建议您这样做。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的快速回复。

    此电池充电电压为满充电电压、他们希望在此电平停止充电。
    我们阅读了 BQ25890的数据表、其中指出预充电阈值为2.8V 或3.0V。 因此、我认为它无法满足客户的要求。 您是否会就此提供您的意见?
    如果您有替代器件、请告诉我。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    在这种情况下、我认为最好的选择是 BQ25713器件、这是您最初提到的器件、因为它具有将充电电压编程到2.8V 的灵活性、并且还具有一个集成的8位 ADC 以64mV 的分辨率测量电池电压。 但是、最小可测量电压为2.88V。

    我还建议查看 BQ246xx 系列器件(BQ24610、BQ24650等)。 有一些独立降压控制器具有可编程反馈电压、可对任何范围的电池电压进行编程。 但是、这没有 I2C 通信或集成 ADC 来监控 hte 参数。

    您使用的是哪种电池化学物质、它具有如此低的最大充电电压? 这是钛酸锂电池、镍氢电池吗? 还是为超级电容器充电?

    此致、

    Joel H