主题中讨论的其他器件: BQ25890、 BQ24610、 BQ24650
各位专家、您好!
我的客户正在寻找满足以下要求的电池充电器。
・Ω 电池充电电压:2.8V
・μ A 充电电流:高于1.2A
・附加特性:高精度电池电压监控(大约 0.01V 阶数)、我们可以通过 I2C 获取该数据。 可通过 I2C 配置电源路径和充电电流。
我想 BQ25713可以满足此要求、但该器件具有超性能规格。 因此、我希望获得专业人士关于此要求的建议。
您是否有更好的候选人 来满足此要求?
我很期待收到您的回复。
此致、
Kazuki Kuramochi