This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616仅充电至16.4v

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848574/bq24616-bq24616-only-be-charged-to-16-4v

器件型号:BQ24616

你(们)好

电池16.8V、12Ah、设置3A 充电电流、快速充电安全时间设置为5H (C = 56 NF)。

预充电电流和终止电流设置为300mA、但只能充电至16.4V

移除电池测试 BQ24616、输出电压 为16.8V。 参数调整后、快速充电安全时间设置为10H (C = 0、1uF)。

 截止电流为30mA、电池仅充电至16.4V、最后一个相位为16.8V 的恒定电压、因此电压为16.4V、拔下电池并 测试 BQ24616输出电压 为16.8V。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      您能否测量 VFB 引脚、而不是测量 SRN? 电池(SRN)到这个节点的电阻分压器调节电池稳压电压、并且 BQ24616根据这个引脚上的电压来调节充电电压。 您在 SRN 上看到16.8V 这一事实意味着电阻分压器已正确设置、以对应16.8V 的充电调节电压。 当您拔下电池时、您是否还能在示波器上捕获时间刻度为200ms 或400ms 的 SRN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

     我们一段时间内没有听到您的声音、并假设您能够回答您的问题。 如果不能随意提出更多问题。