请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 你(们)好
电池16.8V、12Ah、设置3A 充电电流、快速充电安全时间设置为5H (C = 56 NF)。
预充电电流和终止电流设置为300mA、但只能充电至16.4V
移除电池测试 BQ24616、输出电压 为16.8V。 参数调整后、快速充电安全时间设置为10H (C = 0、1uF)。
截止电流为30mA、电池仅充电至16.4V、最后一个相位为16.8V 的恒定电压、因此电压为16.4V、拔下电池并 测试 BQ24616输出电压 为16.8V。
请提供一些建议。
谢谢
星号