This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:充电斜坡周期

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847791/bq24640-charging-ramp-period

器件型号:bq24640

我有一个关于充电斜坡的问题。 上面是我们的原理图。
是可设置的?
我们使用的是超级电容器30F 5.4V。
如果超级电容器介于1.5到2V 之间,我会看到一个维护状态,其中电流非常低(25mA)。 经过10秒的这段时间后,充电速度非常快。  是可以设置的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

      您是指 BQ24640的软启动吗? 这应该大约为10ms 而非10s。 该器件没有预充电电流阶段、因此它将直接跳至恒定电流阶段、在该阶段、根据 ISET 设置的充电电流调节电流。 它不可配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    只有当电容器的电压从1.5V 到2V 时,我才会描述这种行为。 如果充电开始电压为0V 或2V 之后、我没有这种行为。 可能是由于电容器的结构造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

      当您提到充电电流很低时、您能否在该期间获取充电电流、SRN、VCC 和 PH 的波形捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

      我们一段时间没有收到您的意见、并假设您的问题已得到解决。 如果不能随意提出更多问题。