This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029:禁用 TPS61029时的消耗电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779039/tps61029-consumption-current-when-disabling-tps61029

器件型号:TPS61029

大家好、团队成员

TPS 61029禁用时、会产生大约60°C 的温度。禁用时是否可能产生此类热量?
电源配置如下。
输入电压为1.2 [V](镍氢电池)或5 [V](USB)(由镍氢电池供电、除非电池卡住)
输出电压为3.8[V]。
电流大约为33[mA]、IC 的设置将 PS 引脚设置为低电平。 (连接至 GND)
Ω Ω、SW 引脚和 GND 之间的间距为10 ~ 12 [μ V]、但在电路板上安装后大约为400 μ s。
如果您能给我提供任何建议、我将不胜感激。
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    根据您的描述、我怀疑 IC 已损坏。 请更换新的 TPS61029并测试发热。

    33mA 的负载条件吗? 负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    我关闭了帖子、因为我认为您已经解决了问题。 如果没有、只需在下面回复即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu San

    感谢您的支持。
    您是否会介意添加问题?

    如果我一次将器件的输入电压从1.5V 电池切换到5V USB 电源、器件是否会损坏?
    在数据表上、我认为没有问题、但根据上升电压、这会导致损坏?

    请告诉我您的想法。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hayashi:
    我很高兴为您提供支持。

    TPS61029的 Vbat、SW 和 Vout 的绝对最大额定值为7V。 因此、请确保在输入源开关期间没有高电压尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu San

    感谢您的支持。
    我对您的建议非常有帮助。

    我认为、当器件突然从1.5V 驱动变为5V 时、电源电压可能会超过7V、这可能是由于此原因。
    该器件是否假设存在这样的电压波动?

    此致、
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi:

    "应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
    这并不意味着器件在这些条件下或在超出建议条件下的任何其他条件下能够正常运行
    运行条件。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。"

    较大的输入电容器可能会有所帮助。 或者、您可以添加齐纳二极管以防止高电压。