This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317A 反馈电容

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850307/lm317a-lm317a-feedback-capacitance

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: UCC23513

你(们)好

我们将 LM317A 用作电机驱动器应用中的电压调节器件。 (在嘈杂的环境中、有太多的电磁干扰)

LM317A 放置在反激式变压器输出之后、以便为 IGBT 栅极驱动器的上臂供电。 (我们使用 ucc23513、50A IGBT)  

下图显示了 LM317A 电路:

LM317A 的输入(220uF)和输出(100uF)中有两个 ALCAP。

我们想知道是否有必要像数据表那样将一个"UF"电平电容器与反馈电阻器(C150、R163)并联? (TI 建议10uF、我们在这里放置2.2uF)、

在该电机驱动器应用中抑制电压纹波是否足够?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ADJ 引脚上的电容器仅用于改善 PSRR。 这通常在<10kHz 的区域内有用。

    在查看您的电路时、请考虑 ADJ 引脚电流的容差、请参阅 eq。 1:

    考虑到 ADJ 引脚在最坏情况下的泄漏电流和 VREF 的容差、R162为1K、R163为12.7K。 输出电压范围为16.44V 至19.08V。

    将这些值减小10倍会将范围更改为16.44至17.94V。 此外、这将有助于确保满足最小负载电流要求:

    但愿这对您有所帮助。

    此致、