This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:软启动不稳定

Guru**** 2521620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827116/lm5017-soft-start-unstable

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5107

尊敬的团队:

我们希望在这里实现软启动电路。

但我们不确定 Vo 为何不稳定。

根据波形、问题是 Vcc 未调节到数据表中定义的电压。

您是否有任何想法、什么是根本原因?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    应该有一个连接到 GND 的 VCC 电容器(RTN)来稳定内部 VCC 稳压器。 请参阅 LM5017数据表中的图12。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    添加电容器后、Iout 浪涌电流小于以下值:

    那么、Vcc 引脚波形是可以的吗?

    我认为它应该大约为7.6V

    没有软启动电路的原始波形如下所示:

    您可以看到、这个具有更快的 Vout 建立和更高的 IO 尖峰。

    但没有输出电压纹波。

    这是添加软启动电路后 Vout 的放大版本:

    您认为是因为需要微调补偿电路吗?

    或者我们可以做些什么来改进它?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、VCC 电压应为7.6V。 您能否在断开软启动网络的情况下检查它是否正常运行。

    另请注意、您具有下游输出电容器、很可能 具有低 ESR。 这些电 压与 R131/C301并联、因此它们将降低产生的三角纹波并使其失真、从而导致 SW 节点电压出现不稳定。 我建议安装3类纹波注入电路以避免这种情况。 您可以使用 LM5107快速入门计算器来查找合适的值。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    对于 Vcc 引脚、事实证明客户探测到错误的位置。

    在补偿方面、为什么没有软启动电路、Vo 就相当稳定?

    如果需要3类补偿、我认为 Vout 在有/没有软启动电路时会不稳定。

    您能否在 EVM 上实现软启动电路并比较 Vout 之前和之后的波形?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    连接波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    FB 节点对噪声敏感、因此 PCB 布局至关重要。 使 FB 走线尽可能短、反馈电阻器靠近 FB 引脚。

    请注意、如果需要、在 LM5017启动期间将启用电流限制(仅在需要取消软启动电路时)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、检查下游输出电容器是否断开、因为它们将分流 R131产生的纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    请检查输入。

    我不确定您对 R131和 C301的含义。

    您是说使用 R131和 C301会导致输出电容器 C502、C112和 C105在这里毫无意义、这是为什么?

    如果没有软启动电路、就没有任何问题。

    e2e.ti.com/.../_07892C67_-LM5017QuickStartCalculator.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输出电容 C502、C112和 C105将衰减 R131和 C301产生的纹波。 输出纹波应为三角波、但您的图显示了更正弦的行为(电容纹波过多、电阻纹波不足)。

    使用陶瓷输出电容器时、请按照数据表中的建议安装3类纹波注入网络。

    此致、

    Tim