This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PD BOM 成本在-4和-3之间有所不同

Guru**** 2545210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850269/tps2373-pd-bom-cost-different-between--4-and--3

器件型号:TPS2373

尊敬的团队:

如果我只想比较 TPS2373-3和 TPS2373-4 PD 的 BOM 成本、

这里有什么区别吗?

我认为答案是否定的、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我希望你们做得好。 TPS2373-3和 TPS2373-4之间存在成本差异。  

    如果您考虑大型卷带的成本:

    TPS2373-3RGWR 1k 为@ 1.25美元

    TPS2373-4RGWR 1k 为@ 1.50美元

    我还要注意的是、TPS2373-4用于更高功率的设计、这通常意味着变压器和一些直流/直流电源组件的成本更高。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!


    此致、

    Michael Pahl