This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138 PSFB

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A64, UCD3138128A, UCD3138128, UCD3138064A, UCD3138064, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826894/ccs-ucd3138-ucd3138-psfb

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

UCD3138 PSFB 中  

如何重新编程内部斜率补偿以及如何设置外部斜率补偿。

是否有任何详细介绍手册 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    init_dwm.c 文件中的以下语句配置斜率补偿:

     

    ----------------------------------------------------

     

    //斜坡被启用

    FeCtrl2Regs.RAMPCYCLE.bit.SWITCH_CYC_PER_STEP = 0;  //32ns/cycle

     

    FeCtrl2Regs.DACSTEP.bit.DAC_STEP            = 52100;//58000;// 500mV/半开关周期//39321;//120000;//0x8000;//0x10000;//最大步长-应在半个周期内一直到零。

    FeCtrl2Regs.RAMPCTRL.bit.PCM_START_SEL      = 1;  // 1 -使用滤波器中的 DAC 值

    FeCtrl2Regs.RAMPDACEND.bit.RAMP_DAC_VALUE = 500;//可能不是完美的,请保持高于0以避免潜在问题

     

    #IF 已定义(UCD3138128)||已定义(UCD3138A64)||已定义(UCD3138128A)||已定义(UCD3138A64A)

    LoopMuxRegs.APCMCTRL.bit.PCM_FILTER_SEL =0;//选择滤波器0 #Elif Defined (UCD3138)|| Defined (UCD3138A)|| Defined (UCD3138064)|| Defined (UCD3138064A)

    LoopMuxRegs.PCMCTRL.bit.PCM_FILTER_SEL =0;//选择过滤器0 #endif

     

    ------------------------------------------------------

    另请查看随附的文档以计算斜率陡度:

    e2e.ti.com/.../slopecompensation.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述问题能解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、