This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84205:TPSM84205调节输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84205, TPSM84203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782190/tpsm84205-tpsm84205-adjusting-the-output-voltage

器件型号:TPSM84205
主题中讨论的其他器件: TPSM84203

大家好、

我需要 TPSM84205或 TPSM84203等 DCDC、因为它遵循 TO-220标准引脚排列、但我需要将输出电压更改为3.8-4V。 是否可以更换一个或两个反馈电阻器来实现这一目的? 当您购买该模块时、组件会覆盖一些保护胶、或者我可以访问它们吗? 对于大多数直流/直流转换器、反馈电阻器选择输出电压、并且变化很小、可能不会影响模块的其余部分。

非常感谢您的提前帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPSM84205输出电压由器件本身上的反馈电阻器设置。 但是、我们不建议对器件进行返工、因为这将导致器件的任何保修失效。