This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:向下定序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782265/tps65218d0-seq-down

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!

我的客户正在评估板上的 TPS65218D0和 AM335x。

TPS65218D0在工作期间使 SEQ 下降。

 根据数据表、我知道这是由下面的红线矩形之一引起的。

因此、我认为如果我们检查这些项目(PGOOD、VIN_BIAS 等)、我们可以找到问题。

我的理解是否正确?

请告诉我是否有另一个重大原因。

(顺便说一下、对于 TPS65218B1、不会发生 SEQ 下降。)

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    是的、请检查这些条件、VIN、PG、PWR_EN、如果器件仍然意外运行、请尽可能提供示波器截图。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    为了解决 DCDC4上的启动问题、您是否对 TPS65218 (-B1器件)的原理图进行了任何修改? 如果是、您可以移除作为权变措施添加的附加电容或二极管。 请分享原理图、以便我们确认。

    TPS65218D0上的 VPG 限制比-B1更严格、因为原始器件不符合 VPG 的目标规格。 请检查 PGOOD 是否意外变为低电平。 如果是、您需要确定 DCDCx 转换器超出容差。