This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:IMON 增益问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848489/tps2492-imon-gain-issue

器件型号:TPS2492

我有一个使用两个 TPS2492的设计。 数据表声称针对 IMON OUT 应用的增益为46-50x -但我看到的一个器件上的增益更像是70x、另一个器件上的增益为58x (通过测量电阻器和 IMON 引脚输出上的电压来确认)。 这在多个电路板上是可重复的。 两个电路之间的唯一区别是感测电阻。 我对这种情况的发生感到很损失... 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎使用 E2E!

    您能不能与我分享这两个器件的 Iout 与 Vimon 的原理图和测量结果。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    第一个 TPS2492具有以下原理图:

    我的测量值为:

    • 0A 电流提供接近0mV 的 IMON 输出-偏移完全在数据表上的规格范围内。
    • 5A 电流可提供868mV 的 IMON 输出-该输出本应更像600mV (测量电阻器本身、我得到0.013V、与0.0025R * 5A 保持一致)

    我在0A、1A、3.5A、5A 和7A 下进行了测试-但我没有记录所有这些的 IMON 输出(只是我从 ADC 转换的值、这表明斜率实际上是预期值的1.45倍)。


    第二个单元具有相同的原理图、但 R41为0.003 (预期通过的电流较小)。 测量结果显示预期值约为1.2倍。

    在这两种情况下、感测电阻均为1%。 考虑到 TPS2492的增益容差约为4%、我预计我们的总增益误差将在5%以内。

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供详细信息。

    要排除 ADC 或其他阻抗的任何相关性、您能否断开 ADC 路径并在 IMON 引脚上测量5A、10A 负载电流。

    您能否分享电流感应布局部分的屏幕截图-我希望它是开尔文感应。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    我在其中一个电路板上切断了布线- IMON 不变-对于通过0.003欧姆电阻的5A 电流、仍然为892mV。

    我添加了最糟糕情况下的布局(通过 R41感应、并返回预期值1.45倍)。 回想一下、由于 FET 周围的平面已连接到一侧、因此它不是最大的开尔文感应-但我感到惊讶的是、它会导致整个感应范围内的50%增益误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否直接测量了 VCC-SENSE 引脚上的电压、而不是 Rsense 电阻器上的电压。 由于 Rsense 非常低、只有3m Ω、因此即使焊接电阻和 PCB 布线电阻也会对精度产生很大影响。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/10/30/choosing-the-right-sense-resistor-layout

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     您是否在直接在 VCC 感测引脚上测量类似的电压? 请告诉我。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    我现在有机会测试这个-是的,直接在 TPS2492的 SENSE 引脚上测量的电压高于电阻两端的电压,并解释了输出的差异。 谢谢。

    -Mike