This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606EVM:稳压输出电平随负载电流变化

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781996/lmzm33606evm-regulated-output-levels-change-with-load-current

器件型号:LMZM33606EVM

我一直在测试此稳压器(使用 EVM、无需修改)。  我的目的是简单地了解 EMI 曲线、以便能够实现滤波输入电路。

我注意到、当我将 EVM 保持在 DCM 模式时、输出设置为5V (且 Fsw 设置为500kHz)、我会在不同的负载下获得不同的稳压输出电平。

在每个负载值(简单电阻负载)下、EVM 在存在负载以及测量电流和输出电压的情况下加电。 我获得了以下结果(同样、这些测试之间对跳线设置没有更改、也没有对 EVM 进行电路修改)

负载= 0.99A;Vout = 5.085V

负载= 1.9A;输出电压= 5.118V

负载= 2.76A;输出电压= 5.154V

所有电压测量都是使用相同的 DMM 进行的、因此无论精度如何、它们都是精确的。

我在电路中使用和不使用电流测量 DMM 测量输出电压、以确保电流表不会影响测量。

该器件的数据表显示、它在整个负载范围内应具有0.1%的负载调节率、并且我已经覆盖了不到该范围的一半的范围。   

我通读了数据表、以查看是否错过了应用设置以保持对规格的调节、但却找不到任何问题、再加上这是 EVM、没有任何变化。

是否有任何建议可确保器件保持在规格范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    您将 DMM 测量值放置在何处? 建议将 DMM 连接到输出电压监控器测试点上,该测试点被指定为 VOUT S+和 VOUT S-。

    最后、我配置了 LMZM33606EVM 并在输出电压监控器测试点上使用 DMM 测量输出电压、结果如下:

    配置:VIN = 12V;VOUT = 5V;FSW = 500kHz;模式= DCM  

    结果:

    1. Iout = 1A;VOUT = 5.0502V
    2. Iout = 2A;VOUT = 5.0492V
    3. Iout = 3A;VOUT = 5.0479V
    4. Iout = 4A;VOUT = 5.04649V
    5. Iout = 5A;VOUT = 5.04463V  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也使用了 S+和 S-。  我确实发现电压随负载增加是不寻常的。  您的测量值比我预期的要多得多。

    我将再次运行它并返回报告。 几个星期前,我做了这件事。  我将跳过电流测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!

    作为参考、我列出的测量是使用稳定的工作台电源完成的、负载是一个 Kikusui ELOAD、我在不同的负载条件下手动斜升。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明我在 TB2处测量。 我已经重新运行它、现在可以确认没有问题。 谢谢