This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782391/bq77915-battery-balance

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ24773

大家好、

下面我们对 BQ77915有一些问题。

BQ77915可以为 BQ24773实现电池平衡吗?

电池学习功能必须执行什么操作?

2.在数据表中、BQ77915似乎需要使用3节或更多节电池?

它是否可用于2节电池?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、
    1.是的、bq77915监控单个电池并可平衡电池电压。 bq24773将电池视为单个组合电压。 bq77915在出厂时根据为订购的版本指定的配置进行了预编程。 此时仅显示 bq7791500可订购产品。 该器件将电池参数与其阈值进行比较、但不会从 BMS 测量仪表器件获知电池的状况或容量的意义上进行学习。 如果这不能解释您的问题、请再次询问。
    2. bq77915仅支持3至5节电池(如果在堆叠配置中使用的话、支持更多电池)。 它没有仅针对2节电池的设置。 如果仅连接2节电池、则会将缺失的第3个输入视为 UV、并且不会启用 DSG 输出。