This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:上部 BQ77905 CTRC/CTRD 在13秒内连接到 VSS

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782381/bq77905-upper-bq77905-ctrc-ctrd-contected-to-vss-in-13s

器件型号:BQ77905

尊敬的同事:

在多芯片级联的情况下、芯片2通过接收芯片1的 CHGU/DSG 信号来发送保护操作。 在正常情况下、芯片1的 CHGU 和 DSG 引脚的高电平输出可由芯片2的 CTRx 检测、因此可以判断芯片2没有保护措施。  然而、芯片1的 CTRD 和 CTRC 被接至接地、这与芯片2在芯片1受到保护时接收到的信号一样(CHGU/DSG 为低电平)。 在这两种情况下、输入 是相同的、但输出是不同的。

那么、如何解释这个逻辑呢?

非常感谢!

B.R

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:
    CTRC 和 CTRD 是 bq77905的输入、除了内部确定的条件外、还提供 FET 输出的外部控制。 CTRC 和 CTRD 输入在其中有2个电压区域被启用、请参阅数据表的图16。 这样、它们就可以连接到上部部件(上面的单元1)上的 VSS 以实现正常运行、或者在用作叠层中下部部件(上面的单元2)时连接到上部部件的 CHGU 和 DSG。 输入通过内部逻辑进行组合、以实现输出的逻辑控制、请参阅数据表的图15和14。
    以不同的方式说、对于单元1、外部输入始终正常。 对于单元2、只有当单元1正常时、外部输入才正常。