This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600的 LTSPICE 模型

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850174/ucc25600-ltspice-model-for-ucc25600

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256403

我需要 UCC25600 IC 的 LT SPICE 模型。 我使用 LT SPICE 中的.LIB 文件创建了符号、尝试仅使用必要的辅助器件模拟 IC、但无法进行仿真。 请提供 LTSPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh

    根据您在安装程序之前必须接受的最终用户许可协议、TI 不允许提供 LTSpice 方面的任何帮助。

    我们为 UCC25600提供了 PSPICE 和 TINA 模型、您可以在这些程序中进行仿真、这些程序可在 TI.com http://www.ti.com/product/UCC25600/toolssoftware 上获取

    我还建议您考虑改用我们最新的 LLC 控制器 UCC256403。  UCC256403相对于 UCC25600有很多改进、例如集成栅极驱动器、用于降低 EMI 的自适应死区时间、用于改善瞬态响应的混合迟滞控制和 ZCS 回避(详情请见 http://www.ti.com/lit/pdf/slua834)以及用于实现高轻负载效率的可调突发模式(如果需要、可禁用)。  UCC256403具有用于仿真的 SIMPLIS 模型、请访问 http://www.ti.com/lit/zip/slum684 

    此致、

    Eric