This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BMS 电路指南

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77915, BQ76920, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782124/bq77915-guidance-on-bms-circuit

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ77905BQ76920BQ40Z50-R2BQ4050

继续 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/779439?BQ77915-BMS-for-2-4-Prismatic-Cell 中的讨论过程中、我们还 找到了一个解决方案(我在此处附上)

BMS Specification-HLT-715C.pdf

您能 不能指导我们了解 此电路的用途。 是否能够
测量电池电压
2.测量电流
3.测量温度
4.计算 SOC 和 SOH
5.防止过压、欠压、过充电电流、过放电

非常感谢您的帮助。

此致、

Rahul

这是什么成就。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、
    您指示的电路板是适用于3或4 LiFePO4的保护电路。 它可能提供与 bq77905相似的功能、但其规格中显示了特定电平。 它具有所示的独立平衡 IC。 它们的功能与 POST 中的 bq77915类似、但同样适用于 LiFePO4电池。
    您应该与电路板或组件供应商核实其功能、但该图显示它是一个没有通信接口的保护器、因此不太可能提供电池电压、电流、温度、SOC 或 SOH。 它应防止超出其限制的条件。

    要测量参数、您需要 bq76920等监控器件以及 MCU、您可以构建一个系统来恢复电压、电流、温度、允许平衡并根据所需算法计算 SOC/SOH。  bq4050或 bq40z50-R2等监测计器件可实现由其编程和您选择的参数确定的这些行为。