This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940与 bq78350-R1的奇怪频率噪声

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828575/bq76940-strange-frequency-noise-of-bq76940-with-bq78350-r1

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

我有采用 bq78350-R1 + bq76940、LFP 15S 配置的 BMS 设计。

我观察 到 bq76940每个 ADC 组顶部和底部的电池发出奇怪的频率噪声。

           例如、单元格#5、单元格#6、单元格#10、仅单元格#11、  

                 不在1号电池或15号电池或其他电池上、

噪声级别各不相同、有些通道为30~50mV、有些通道高达200mV。

我附加了一些图、

我能不能就此问题提出任何意见?

谢谢

P/S:我的设计与 TI 的 EVM 设计类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    数据显示等2秒间隔的中断可能表示 VC5X 和 VC10X 存在电源连接问题。  在 EVM 上、电源滤波器电阻器和电容器位于 IC 单独的原理图上、很容易被忽略。 当热敏电阻被偏置以进行测量时、组电源引脚 VC5X 和 VC10X 将根据偏置的热敏电阻的不同而稍微向上或向下移动。  这通常不会影响测量。  如果未正确连接功率滤波电阻器、则可以加载输入、从而导致测量误差。  数据表中显示的从组的顶部电池到组电源引脚的二极管应是传统二极管、以便在不传导的情况下使电源引脚发生微小移动。

    您可以观看此视频,该视频介绍了原理图创建过程,以帮助避免常见问题: https://www.youtube.com/watch?v=B5dsIc2C_xA 。  视频中引用的、BQ76940产品文件夹或其他设计参考中提供的"十大设计注意事项"应用手册可能有助于阐明原理图连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答和解释。

    这非常有用、我只是检查 VC5x/VC10x 上的滤波器电阻器、发现了设计问题。

    我已经手动修复了问题、并确认问题已得到解决。

    非常感谢。

    Min Kim